This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:连接至目标时出错(错误–1015 @ 0x0)

Guru**** 3017990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604805/tms320f28335-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

器件型号: TMS320F28335

有一个传统的定制电路板具有两个 F28335 MCU、可通过单个 JTAG 连接采用菊花链连接。 传统团队使用了 BH USB 560v2 仿真器、该仿真器目前不可用。 因此、我们正在尝试使用 XDS200 仿真器、以使用'js'脚本与这两个目标连接。

我能够使用命令“session = dserv.openSession(“USB XDS2xx Texas Instruments Debug Probe_0“、“C28xx")“);“打开调试会话。 但是,当我尝试使用'session.target.connect ();'连接到目标时,我收到'连接到目标时出错(错误–1015 @ 0x0 )'。

需要支持如何在两个 F28335 MCU 之间进行选择以进行连接和调试。 使用单个 JTAG 连接的 2 个 MCU 的 ccxml 配置文件应该是什么以及如何通过脚本管理它。  

此外、考虑到旧团队使用 BH 560v2 刷写代码、使用 XDS200 的 JTAG 硬件设计会出现问题。

谢谢、

Jai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以询问您使用哪个版本的 CCS 尝试此菊花链连接吗?

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 v6.0.1 和 v10.1.1 中都尝试过。 请注意、测试连接正在通过、测试报告显示 JTAG 能够复位目标。 错误–1015 是否被重新锁定为真实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于测试连接通过、 我建议查看我们的 JTAG 连接调试指南、更具体的是表 4-1、其中描述了 发生 “error –1015"所“所需的步骤。

    此致、

    Aj Favela.