This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SPI NOR 闪存列表和安培;SDRAM 列表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604275/tms320f28388d-spi-nor-flash-list-sdram-list

器件型号: TMS320F28388D
线程中讨论的其他器件: TMS320F28377D

您好:

我正在查找 TMS320F28388D 支持的 SPI NOR 闪存列表和 SDRAM 列表。 此外、在使用 TMS320F28377D 时、我使用了 W25Q16JVSS(NOR 闪存)和 W9825G6KH (SDRAM)。 您能否请确认 F28388D 是否也可以使用相同的产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、SangYeon、

    我很抱歉、在处理  TMS320F28377D 器件时、TI 是否提供了 NOR 闪存和 SDRAM 产品列表?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TMS320F28377D 时没有收到任何具体列表。 但是、在使用第三方 AP 时、我始终会收到它们。 F28388D 是否没有 SDRAM 或 NOR 闪存列表?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、SangYeon、

    不可以、我们通常不会提供可与我们的产品配合使用的 TI 以外器件的建议/清单。  

    此致、
    Marlyn