This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK9+DP83826E 静电测试 EtherCAT 已断开连接

Guru**** 2973960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601644/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk9-dp83826e-electrostatic-test-ethercat-disconnected

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: DP83826AE、DP83826E

工程师、您好:
在使用 TMS28P650DK-DP83826E 的 EtherCAT 系统中、对 PE 施加静电干扰会导致以太网通信断开;我们进行了以下尝试:
在静电测试期间、TMS320F28P650 上由 GPIO 59 控制的绿光和 DP83826 上由引脚 31 控制的黄光均被关闭。
2、将整个系统的内部信号接地与接地完全分开,因为接地静态干扰仍会导致 DP83826 复位;此时,可能会有一个电路在 AC220V 直流 48V 电源与接地之间。 这种干扰极小的长路径也可能导致 EtherCAT 断开连接。
3.通过示波器触发模式、未观察到 DP83826 的引脚 32 RST-N 复位并被拉低。
问题 1:整个通信系统非常容易受到干扰、即使是小的干扰也可能导致系统断开连接。 那么、使用这两个芯片的客户是否有类似的问题、是否有任何解决方案?
问题 2:如果问题 1 没有结论、是否有其他改进建议或方法?
DP83826.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 28075+LAN9253 平台上通过了相同的 ESD 测试。 但是、将处理器升级到 28P650 以满足功能安全要求后、便推出了新平台  无法通过此测试 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui Chen:

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、

    VeeraHanuman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以协助 PHY 团队处理该查询。 几个问题:

    - 您测试的标准是什么?

    -需要什么等级和标准/等级?

    - PHY 达到了什么等级?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gerome。

    目前、静电测试只能通过 2kV、而电路板测试至少需要 4KV 测试。

    进行 4KV 测试时、施加一次干扰会导致 PHY 芯片关闭链灯、然后在几秒钟后重新打开。

    基于我们最初的尝试、我们最近尝试再次将 DP83826E 替换为 DP83826AE。 静电测试可以承受四到五种干扰、但在多次干扰后仍然可以重新启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您测试的静电标准是什么? 是 IEC-61000-4-2 吗? ESD 测试通常由 10 次冲击进行。

    当您需要 4kV 测试时、期望的标准是什么? 您需要设计完全抗扰(A 类)、还是可以容忍自恢复(B 类)?

    当将 DP83826E 替换为 DP83826AE 时、您是否看到了性能的提高或净零性能的提高?

    此致、
    Gerome