This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:TMS320F28P65X 内部 VREG 功能

Guru**** 2933200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601336/tms320f28p650dh-tms320f28p65x-internal-vreg-capability

器件型号: TMS320F28P650DH

TMS320F28P65X 的所有型号是否都可使用 3.3 至 1.2 的内部 VREG?   我记得在某个地方、一些引脚数较高的型号需要外部 1.2V 电源、但似乎找不到此信息。 我对采用 176 引脚封装的 TMS320F28P659DH 或 DK 特别感兴趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于专家不在办公室、请预计响应会延迟。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    对于所有封装/器件型号、该器件支持内部 VREG。  我们 C2000 系列中的一些其他器件具有 VREG 限制、但此处不适用。

    此致、

    Matthew