This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:C2000 系列上的 RnW 信号

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601739/tms320f28377d-rnw-signal-on-the-c2000-series

器件型号: TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28379D

我目前正在考虑使用 C2000 系列的并行总线访问外部存储器区域、我有以下问题:

以下哪一项是 RnW 引脚的输出逻辑(高/低)?

用例 1:
 读取:保持 Hi
 写入:发出宽度与 CS 相同的低电平脉冲

用例 2:
 读取:发出与 CS 宽度相同的 Hi 脉冲
 写入:保持低电平

情形 3:
 除以上内容外(请告知)

这种行为在 C2000 系列中是否常见?

例如、XR/W~和 EM1RnW 引脚在 TMS320F283335 和 TMS320F28377D 上的功能是否相同?

此致、

T. Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki-San

    您可以特别参考 EMIF 用户指南,因为它是非常详细的目的: https://www.ti.com/lit/pdf/sprac96 . 第 1 种情况是信号的准确表示、 读取时保持高电平、写入时保持低电平

     来自 XINTF 外围器件的 XR/W 和来自 EMIF 外设的 EM1RNW 应正常工作、XINTF 只是较旧的外设、EMIF 具有一些优化和改进、因此我们建议使用它(另外,因为它在我们的较新器件(如 F28P65x 系列)中可用)。  

    例如数据表中显示的示例

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的答复。

    您说过情况 1 是正确的、我也这么认为、因为数据表和其他文档中的图表是这样的。
    然而、当我使用 TI 的 TMDSDOCK28379D 评估板检查示波器上的波形时、情况相反、第二种情况。

    情形 2
    读取:输出与 CS 宽度相同的高电平脉冲。
    写入:保持低电平。

    为什么会发生这种情况? 电路板或设置是否有问题?
    请注意、在 GPIO 引脚设置中会启用内部上拉。
    我还尝试了在电路板上连接一个外部上拉电阻、但没有变化。
    (信号被拉低是否有某种原因?)
    该电路板独立运行、未连接任何元件(未连接到 RnW 引脚)。

    请再次确认并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takayuki-San、

    这是奇怪的,你看到了相反的情况。 请注意、可能需要按如下所示反转 RnW 信号

    “支持 CS 控制操作的异步存储器可启用选择选通模式、并使用 RnW 直接控制我们、从外部反转 RnW 来控制 OE “

    您是否可以使用外部存储器器件对此进行测试? 我认为、在独立模式下、除非正在主动连接 EMIF、否则更难检查 EMIF。

    此致、

    彼得