This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:16 位 CDT/CIFFT

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605770/f29h850tu-16bit-cfft-cifft

器件型号: F29H850TU

大家好、我们正在考虑使用 F29H 进行 FF/IFFT 工艺、现在我们使用 F28379D 和 256-FTT/IFFT、两者都在 16 位模式下使用 VCU 单元、处理时间约为 2900 个周期。 对于 F29H、rtlibs 提供 F32 FFT/IFFT 库、对于 256-FFT/IFFT(与 F2837x 相同)、处理时间约为 1100000 周期、对我们来说太慢。 是否有任何计划提供 16 位 FFT/IFFT 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    对于 F28x、256 点单精度浮点 CFFT 的周期约为 11000 个周期、而对于 F29x、则为~2271 个周期。 F29x 比 FFT 的 F28x 快得多。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sira。 我在 f29h85x / CFFT_F32_ASM.asm 文件中找到 F29H 的运行周期、我将在获得 LAUNCHXL-F29H85X 评估板后测试 F32 CFFT。 我们的应用使用 16 位 Fixpoint FFT/ifft、那么 是否有计划发布 16 位 Fixpoint FFFT/IFFT 库(如 c66x DSP)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这将是我们的备货项目之一。 我们没有明确的时间表来确定何时提供此服务。 您是否能够在 FFT 之前进行定点到浮点的转换、或在 FFT 之后进行定点到浮点的转换? 它可能会增加一些周期、但最好检查多少周期。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sira、我将尝试使用浮点 FFT/IFFT。