This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用闪存 API 的进程间通信

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605686/tms320f28377d-interprocess-communication-using-flash-api

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我正在查找使用 TMS320F28377D 闪存的 IPC 通信示例代码。

 首先请共享一个项目(CPU1 和 CPU2 通信)、同时提供闪存 API 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    C2000Ware SDK 中包含一个 IPC 示例。 它可以在 c2000ware/driverlib/f2837xd/examples/dual/ipc 中找到。

    此致、

    Alex