This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:CAN 总线通信问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606659/launchxl-f280039c-can-bus-communication-issue

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我将使用具有 CCS V20.4.0.13 的 LAUNCHXL-F280039C 电路板、并且还安装了 C2000Ware_6_00_01_00。

我在 J14 (CAN A) 上连接了两个 EVB 板(全部 3 个引脚)、并使用一个示例工程:来自 C2000Ware 的 can_ex5_transmit_receive。

我创建了一个项目作为发送、并在一个 EVB 板上加载了构建来传输 CAN 消息。 在 Debug 中, can_sendMessage() 是常调用的。 (我修改了代码,让它每隔 1 秒发送一次消息)。

我还创建了另一个接收项目 (commanded out 'transmit')、并在另一个 EVB 板上加载了构建来接收 CAN 消息。 我在 Interrupt call: canaisr () 内设置一个断点,但断点永远不会被触发。  

我是否错过了此练习中的任何内容?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置可以将主板上的开关从 BP(默认)路由到 Xcvr 解决了这个问题!