This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:查询 F28P55x PGA 模块斩波功能的示例或参考材料。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600531/tms320f28p559sj-q1-inquiry-about-examples-or-reference-materials-for-the-chopping-function-of-the-f28p55x-pga-module

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

目前我正在介绍 F28P55x PGA 模块的斩波功能。 我认为、当在极小的电压电平下执行模数转换(此时运算放大器的输入失调电压变得很大)时、该功能会非常有用。 但是、TRM 文档中似乎没有充分介绍有关此功能的详细信息。

我想问是否有更详细的解释、或者是否有任何与斩波功能相关的参考资料或示例项目可供我参考。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang、

    感谢您就这个问题提出意见。 确保在“TRM"一“一章中添加其他信息。 我需要再次检查此处是否有任何其他参考资料。 我会让你知道,如果我在一周结束前找到任何东西。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果能就 PGA 模块的斩波功能提供更多的解释或指导、我将在 TRM 文档的下一次更新中不胜感激。
    祝你新年快乐。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang、

    祝您新年快乐!

    我仍在查看此处的更多详细信息。 我在休息前汇编了一份外部资源清单、后来又设法失去了。

    我将与团队合作、在相关的 TRM 部分提供更多更全面的详细信息。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang、

    不幸的是,我找不到这方面的宝贵资源。 我在内部创建了一个 TT、以便为 TRM 部分生成更多详细信息、并为客户提供一个有价值的示例。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    在此期间,这里有一些外部来源值得审查。

    DO 和 Don ts 在放大器设计中实现斩波稳定 — EDN Asia

    https://youtu.be/gF8sOlK7TM8?si=NeS2l9mV_1nXAVL-

    https://www.analogue.com/en/resources/analogue-dialog/articles/integrated-capacitive-pgas-in-adcs.html

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    我将通过链接查看您分享的材料。 此外、若能为 F28P55x TRM 提供有关 PGA 模块斩波功能的更详细信息、并将测试此特性的示例添加到 C2000Ware 提供的默认示例列表中、将不胜感激。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang、

    是的、我完全同意需要对本节进行更新、增加更多信息以及在 C2000Ware 中添加默认示例。 我正在提交必要的内部 TT 以处理这些项目。 感谢您的耐心等待、我们将努力提供这一改进。

    此致、

    Zackary Fleenor