This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:SCI 示例出现调试错误

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604708/launchxl-f280039c-debug-error-with-sci-example

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我将使用具有 CCS V20.4.0.13 的 LAUNCHXL-F280039C 电路板、并且还安装了 C2000Ware_6_00_01_00。

我在示例工程 led_ex1_blinky 上加载并运行 Debug、但在电路板上没有任何问题。 但当我在其他示例工程 sci_ex4_stdout_redirect 上运行 Debug 时、收到以下错误:  

“ IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3756) “

我通过 USB 电缆将电路板连接到了 PC。 我断开/重新连接了电路板、并多次重新启动 CCS。 然后尝试复位电路板。

这两个示例来自 C2000Ware_6_00_01_00。

问题的原因是什么以及如何解决?

 

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    由于要通过 CCS 进行调试、能否确保将电路板置于等待模式(请参阅 LAUNCHXL-F280039C 用户指南中的引导模式开关)。 如果它处于闪存模式、则器件可能正在运行一些代码、这会导致通过调试器加载新程序时出现问题。 此外、请确保使用为 LAUNCHXL 指定的构建配置、而不是常规构建配置、因为 XDS 连接的差异可能会阻止加载到器件

    此致、

    彼得

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的回答。

    还有几个问题:

    对于 Debug 中的所有情况、还是仅针对 sci 示例、我是否必须将电路板置于等待模式?

    如何 确保使用为 LAUNCHXL 指定的构建配置 ?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sci_5F00_ex4_5F00_stdout_5F00_redirect_5F00_Flash_5F00_Zipped.zip

    这是我的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在调试时、建议保持在等待模式、以确保在启动期间不会从器件执行任何可能会导致错误的代码。 出于其他目的、例如需要在与 PC 断开连接的系统中进行测试、然后可以更改为从闪存模式引导。  

    对于编译配置、当您在 CCS 中右键点击工程时、可以自定义编译配置。 这是我们的示例工程的特定内容、有助于使用我们的评估模块轻松进行测试

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题消失了,不知道为什么,但它似乎与等待模式没有任何关系。 引导模式开关不变、保留为默认值。