This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 配置

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607182/tms320f28p650dk-adc-configuration

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的团队:

客户向我们询问 ADC 的配置。 它们考虑将 ADC-A 和 ADC-B 与内部基准一起使用、而不使用 ADC-C 在这种情况下、客户需要将 VREFHIB 连接到 A、将 VREFLOB 连接到 A、但该如何连接到 VREFHIC 和 VREFLOC? 另外、如果他们需要关注任何其他事项、请告诉我。

谢谢、
Wasa 信彦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果未使用 ADC C 模块、您可以将 VREFHIC 连接到 VDDA。 有关未使用引脚的更多信息、请参阅数据表的藻类 96。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amir!