This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:XRS 灌电流

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606900/tms320f28235-xrs-sink-current

器件型号: TMS320F28235

您好:

我的客户询问 XRS 引脚的最大灌电流。
它是否与其他 IO 引脚 (IOL_max=IOL_MAX=0.4V 4mA 且 VOL_MAX=0.4V、VIL MAX=0.8V) 的规格相同?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、GPIO 电气特性规格适用于所有引脚、包括 XRSn 引脚。

    谢谢