This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:内核温度问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607440/tms320f28377d-core-temperature-issue

器件型号: TMS320F28377D

我在‘控制器板中使用了 TMS320F28377D 微控制器、该微控制器要求安全符合 RTCA/DO-254 规定的关键性级别“A"。“。 微控制器的内部温度传感器在加电时读取 55°C。 在室温下满载测试结束(持续 1 小时)时、结温读数为 72°C。

评估板上加载了相同的代码(没有其他器件与微控制器连接)、并在室温下注意到上电时(在评估板上电并刷写代码后立即) 55°C 的读数相同。

然后评估板保持在 71°C 温度的热处理室内。 运行 10 分钟后、结温达到 98°C。

下一个版本的电路板是使用 F28659DK8PTPQ1 控制器设计的。 数据表提到了–40°C 至+150°C 的结温范围。

考虑到安全等级要求,连续运行期间允许的最大安全结温是多少(环境 71°C )?

注意:控制器 ADC 基准= 3.2V

用于温度测量的比例因子= 3.2/2.5 = 1.28 与原始传感器读数相乘。