This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CCS 20 和实时调试模式

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607593/tms320f28377s-ccs-20-and-real-time-debug-mode

器件型号: TMS320F28377S

Im 首次尝试使用实时调试模式但未成功。 Im 获取粘贴在下面(或附加)的错误消息。 如何解决?

谢谢 rtb_01.pngrtb_02.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用实时模式时、误差是常见的情况。 根本原因可能差别很大、但基本上 CPU 处于不允许调试访问的状态。 它可能位于关键部分或其他部分。 当您暂停目标时、您是否在代码的有效部分中停止?