This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C 加载程序问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605571/tms320f280039c-tms320f280039c-load-program-issue

器件型号: TMS320F280039C

尊敬的工程师:

TMS320F280039C 程序在多次程序加载尝试后遇到异常、无法加载程序。 原始程序仍然能够正常运行。 是因为设置了什么导致其被锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供有关遇到的异常(即 CCS 控制台日志等)的更多详细信息?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下面是  CCS 控制台日志。

    IcePick_C_0:初始化仿真器时出错:(错误–2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 9.12.0.00150)

    [开始:Texas Instruments XDS2xx USB 调试 Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

    【结果】

     

     

    ----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

     

    C:\Users\WANGHA~1\AppData\Local\TEXASI~1\

      CCS\ccs1240\0\BRDDATAC\testBoard.dat

     

    ----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

     

    此实用程序选择了 560/2xx 级产品。

    此实用程序将加载程序“xds2xxu.out"。“。

    E_RPCENV_IO_ERROR(–6) 无连接:DTC_IO_Open:DTC_IO

    无法打开 I/O 连接 (xds2xxu:0)

    软打开控制器时出错。

    ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为“-250"(–250(0xffffff06“0xffffff06)。

    标题为“C_ERR_ECOM_EMLAME"。“。

    解释如下:

    尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

    [结束:Texas Instruments XDS2xx USB 调试探针_0]

     

    多次尝试加载后、再次加载时将报告上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    IcePick_C_0:初始化仿真器时出错:(错误–2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 9.12.0.00150)

    CCS 失去与调试探针本身的通信。 我不确定在多次重新加载尝试后会发生这种情况的原因。

    请注意、您使用的是不再受支持的旧版本 CCS。 是否可以更新到最新的 CCS 20.4.0?

    如果您无法更新到基于 CCS Theia 的新 20.4.0、则至少可以尝试使用最新的 CCS Eclipse 版本 12.8.1。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题已解决、感谢您的支持!