This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000WareUpdater.exe 无法启动

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599836/tms320f28377s-c2000wareupdater-exe-doesn-t-launch

器件型号: TMS320F28377S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

 

当我尝试启动 C2000WareUpdater.exe 时、会出现以下错误对话框:

“出现错误。 xmlFileGetAction 中出现错误“

 

C200WareUpdaterError.png

 

C2000Ware_6_00_01_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 C2000WareUpdater.exe 的问题还是我的计算机上的问题? 我试过 2 台电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉在回答您的问题时出现延迟。  安装最新软件包的更新程序站点存在问题。 问题将在明天解决。   

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    现在应该解决这个问题。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    问题:

    当我更新到 6.00.01.00 时、我必须手动更新引用 C2000Ware 路径的工程变量。

    C2000WareUpdater 是否自动实现这一点?  还是有其他的方法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、更新程序不会更新引用 C2000Ware 路径的变量。

    这必须在 CCS 工程设置中完成。

    此致

    Siddharth