This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EVM-EVM SOM:在硬件上部署可执行文件时出错

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606895/f29h85x-som-evm-error-while-deploying-executable-on-hardware

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

大家好!

有时、在使用 JavaScript 脚本进行连接和部署将可执行文件部署到目标器件时遇到以下错误。

有趣的是、如果我首先使用 Code Composer Studio (CCS) 连接到目标、然后断开连接、那么在通过脚本部署时不再遇到此错误。

使用 TI Code Composer Studio 在目标硬件上启动可执行加载序列。

***用户输入:  
  目标配置:W:\39\MQI36W~K\matlab\toolbox\c2B\tic2000/C69WED~J/F7KSG0~A  
  程序名称:D:\26B\bugfiles\F29xExtMode\mCPU1.Out  
  主板名称:*  
  CPU 名称:C29xx_CPU1  

***启动调试会话...  
***调试会话名称:Texas Instruments XDS110 USB 调试探针_0/C29xx_CPU1.  
***主板名称:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0  
*** CPU 名称:C29xx_CPU1  

***正在连接到目标...  
严重:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)  

严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:仿真失败
严重:无法执行操作、目标未连接。
严重:重置目标时出错:无法执行操作、目标未连接。
org.Mozilla.javascript.WrappedException:无法执行操作、目标未连接。wacked com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:重置目标时出错:无法执行操作。 (W:\39\MQI36W~K\matlab\toolbox\C2B\TQOLDF~F/C69WED~J/RRHOBB~G.JS#96)  
  在 org.Mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1705)  
  org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:157)  
  org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:201)  
  org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.callProp0(OptRuntime.java:117)  
  在 org.Mozilla.javascript.c1._c0 (W:\39\MQI36W~K\matlabel\toolbox\C2B\TQOLDF~F/C69WED~J/RRHOBB~G.JS:96)  
  org.mozilla.javascript.gen.c1.call(W:\39\MQI36W~K\matlab\toolbox\c2b\TQOLDF~F/C69WED~J/RRHOBB~G.JS)  
  位于 org.Mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall (ContextFactory.java:337)  
  在 org.Mozilla.javascript.ScriptRuntimer.doTopCall (ScriptRuntimer.java:2755)  
  org.mozilla.javascript.gen.c1.call(W:\39\MQI36W~K\matlab\toolbox\c2b\TQOLDF~F/C69WED~J/RRHOBB~G.JS)  
  在 org.Mozilla.javascript.c1.exec (W:\39\MQI36W~K\MATLAB \toolbox\C2B\TQOLDF~F/C69WED~J/RRHOBB~G.JS)  
  在 org.Mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript(Main.java:500)  
  org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:422)  
  org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:388)  
  org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:379)  
  org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:176)  
  位于 org.Mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:97)  
  org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:540)  
  org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:447)  
  在 org.Mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec(Main.java:159)  
  在 org.Mozilla.javascript.tools.shell.Main.main(Main.java:137)  
原因:com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:重置目标时出错:无法执行操作、目标未连接。  
  com.ti.debug.engine.scripting.Target.reset(Target.java:644)  
  在 java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(Unknown 源)  
  在 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源)  
  org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:142)  
  ... 18 更多  
### mCPU1 的构建过程因错误而中止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否详细解释一下遇到这些错误消息所执行的步骤? 您只是在加载.out 吗?

    这是多核项目吗?

    用于测试的 CCS 版本是什么?

    谢谢