This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未使用的 EMIF 引脚

Guru**** 2981910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607138/tms320f28388d-unused-emif-pins

器件型号: TMS320F28388D

女士们、先生们:

我正在使用 TMS320F28388D 器件进行设计、我打算将其与 FPGA 连接。 FPGA 将用作 SRAM 组、在我们的应用中、我们需要 17 个地址引脚和 16 个数据引脚。 此器件总共有 176 个引脚、仅支持 EMIF1。 由于我们仅使用 16 个数据引脚和 17 个地址引脚、因此其余的引脚是否可以用作 GPIO? 如果是这样、有任何注意事项。 感谢您的支持、希望您度过美好的一天。

此致、

TheLam Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您肯定可以将其余引脚用作通用 GPIO。 您还可以查看数据表、因为 GPIO 引脚可能会与您可在系统中使用的其他外设进行多路复用

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:
    感谢您的答复。 在我的应用中、F28388D 是主机、FPGA 用作外部异步 16 位(数据宽度)存储器来存储数据。 我研究了 SPRAC96A 文档、它表明第 6 页的地址行有点不寻常。 起始地址线是 EMIF1BA1、而不是 A0(表 4)。 我应该遵循该表还是只使用 A0 作为起始地址行、依此类推? 请就此事向我提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否预计仅使用 32 位字访问? 如果是、则您应该可以保持和匹配引脚编号。 否则、如果您需要使用 16 位数据访问、则应遵循第 6 页中所示的偏移方案

    此致、

    彼得