This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:eCAP 同步信息缺失(寄存器 ECAPSYNCINSEL)

Guru**** 2985610 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607624/tms320f28p650dk-missing-information-on-ecap-synchronization-register-ecapsyncinsel

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

技术参考手册 SPRUIZ1B 中缺少信息:如何选择同步捕获单元的信号。 更具体地说:

 

  • 在第 3675 页第 21.57 段、短语“同步信号由选择 ECAPxSYNCINSEL[SEL]“定义。 此外、措辞“外部同步输入信号可以来自 eCAP、
    X-Bar 或 EPWM。“
  • 在第 3676 页的图 21.8 展示了一个输入 0x0...0xn 由同一寄存器 ECAPxSYNCINSEL[SEL]驱动的多路复用器。 此外、多路复用器输入中还包括“(EPWM、ECAP、
    INPUTXBAR、...)“
  • 在第 3718 页第 21.10.2.14 段和表 21-19 上、寄存器 ECAPxSYNCINSEL[SEL]的说明仅如下:“这些位决定了 SYNCIN 信号的来源。
    0x0:使用 SOC 启动禁用。
    0x7f:有关详细信息、请参阅 SOC 规范。“

我的问题是:如何选择同步信号,例如,作为 InputXBar ? 应该有一个表格显示寄存器 ECAPxSYNCINSEL[SEL]的 7 位的所有组合。 目前、只记录了 128 种组合中的 1 种。