This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:生成 8 位可寻址十六进制文件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607975/tms320f280025c-q1-generate-8-bit-addressable-hex-file

器件型号: TMS320F280025C-Q1

您好、专家、

我的客户计划使用第三方编程器来刷写 C2000 器件。 他尝试通过 CCS 中的 C2000 hex Unifyly 生成十六进制文件、为了确保生成的十六进制文件中没有丢失内容、他必须设置“romwidth=16"。“。 但第三方编程器不能重新组合,因为编程器只能重新组合可寻址的标准十六进制文件。

您能否帮助指导如何生成 0 位可寻址十六进制文件?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 C28x 汇编工具手册 中搜索标题为 控制 ROM 器件地址的子章节。   阅读有关该选项的信息 -字节 。  很可能会解决此问题。

    谢谢。此致、

    -乔治