This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 导入工程时路径不正确

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606162/codecomposer-ccs-incorrect-path-on-project-import

部件号: CODECOMPOSER
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

当我尝试 使用工程向导(例如使用 LAUNCHXL F28069M 的 GPIO_TOGGLE)和 CCS 20.4.0.13__1.10.0 (macOS 15.7.3) 导入新工程时、我收到以下错误:  

指定的位置无法访问:“/Users/szymon/ti/C2000Ware_6_00_01_00/C2000Ware_6_00_01_00/device_support/f2806x/examples/c28/gpio_toggle “

请注意重复的 C2000Ware_6_00_01_00 部分。 由于此错误、导入失败。 在 CCS 设置中正确发现了 C2000Ware 路径。  

我注意到、这只是 CCS 自己安装 C2000ware 时的一个问题。 它将其安装在/Users/szymon/ti/C2000Ware_6_00_01_00 中、并在/Users/szymon/ti/C2000Ware_6_00_01_00/C2000Ware_6_00_01_00.中查找

我从默认文件夹/Applications/ti/c2000/C2000Ware_6_00_01_00 中的独立安装程序删除了该安装并安装了 C2000Ware、导入过程正常。

重现步骤:
1.将 CCS 20.4 安装在清洁的机器上
2.开始导入项目
3. CCS 将 C2000Ware 安装在用户文件夹/Users/username/ti 中
4.由于路径字符串的 C2000 部分重复、CCS 无法导入工程

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请注意,由于假期,专家可能会延迟回复。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:
    安装 CCS 后,我们需要自行下载 SDK。  

    您能否详细说明 “  CCS 自行安装 C2000ware “

    此致、
    Lakshya