This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 支持用于 10MHz 外部晶体的负载电容范围

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608487/tms320f28377s-load-capacitance-range-supported-by-tms320f28377s-for-10mhz-external-crystal

器件型号: TMS320F28377S

您好...

我们计划在应用中使用 TMS320F28377SPTPT。

从数据表可以看出、20MHz 外部晶体支持的负载电容介于 6pF 和 12pF 之间。

我们想了解 10MHz 晶体的负载电容范围。

请在这方面指导我们。

最好的应届毕业生

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    对于 10MHz 晶体、其范围相同。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的答复。

    我们将相应地更新电路。

    此致、

    Prahaladh S