This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:在 TPS3435CECAJDDFRQ1 中执行锁存释放

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608437/tps3435-q1-performing-latch-release-in-tps3435cecajddfrq1

器件型号: TPS3435-Q1

您好、

我们计划 在我们的应用中使用 TPS3435CECAJDDFRQ1、其输出连接到 MCU (TMS320F28377SPTPT) 的复位。

对于 WDT、我们具有锁存输出特性。 从数据表中可以看出、在下电上电/WDI 输入时、可释放锁存器。

在本例中、如果输出被锁存、MCU 将处于复位状态。 在这种情况下、我们需要释放锁存器、使 MCU 能够发送 WDI 输入脉冲。

如果 MCU 从错误状态中退出、请建议使用除 WDT VCC 下电上电之外的任何方法来释放输出锁存。

请在这方面指导我们。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    退出锁存输出的唯一两种方法是对器件进行下电上电或提供有效的 WDI 转换。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Joshua。  

    我们将 相应地更新电路。

    此致、

    Prahaladh S