This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:CMPSS 功能的外部化

Guru**** 2977730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599781/c2000-gang-externalization-of-cmpss-function

器件型号:C2000-GANG

您好、

我想知道 TI 是否有外部 CMPSS 电路。

由于我们使用 FPGA、因此无法使用 C2000 微控制器。  

使用外部 DAC 和外部比较器(这两个元件的预期性能和特性(最小失调电压,响应时间等)如何、以使它们类似于或优于 C2000?)。

您是否有任何可以满足我们需求的组件参考?

 此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    您是否指的是通用比较器器件? 您可以在此处找到我们的目录: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/comparators/products.html

    或者、如果您需要运算放大器、可以在此处找到: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/general-purpose/products.html

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter。

    我正在寻找专用于 CMPSS 功能的比较器。

    我知道您有比较器目录、但哪一个是实现相同/更好性能的最佳选择?

    你能想到几个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    让我们的比较器专家来查看相关信息、以便提供他们的意见

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这篇文章。

    很抱歉我们延迟的回复。  我们将在假期休息至 1 月 5 日、届时将进行回顾并作出回应。

    最好详细说明什么是 CMPSS 电路、这样我们就可以了解背景信息。

     Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMPSS 表示比较器子系统、是集成在我们 C2000 微控制器中的 IP。 它的内核是一对比较器、可选择 12 位内部 DAC 来提供反相输入。 更多信息可在此处找到: https://dev.ti.com/tirex/local?id=source_c2000_analogue_subsystem_c2000_comparator_subsystem&packageId=C28X-ACADEMY

     请求似乎是一个在外部提供相同功能的组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们会在休息后回顾一下

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    我回顾了 Peter 发送的电路。 CMPSS 模块看起来是两个比较器、可选择将反相输入多路复用为内部 DAC 基准或从外部驱动。 目前、我们产品系列中没有完全集成此功能的器件。 如您在文章中所述、您需要使用外部 DAC 和外部多路复用器以及双通道比较器来实现这一点。

    您是否希望我将规格与特定的 C2000 数据表进行比较? 我们拥有各种双通道比较器、您可以根据自己的要求选择滤波输入失调电压和传播延迟: 比较器产品选型|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    如果您有任何其他更新、请回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,谢谢。 我再也没有问题了