This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CSM 和 DCSM 文件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607965/tms320f2800137-csm-and-dcsm-file

器件型号: TMS320F2800137
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户需要 F28034、F280035、F2800137 的 CSM 和 DCSM 文件。 您能帮帮您吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    是的、我们可以协助实现 DCSM。 我建议客户查看 TRM 的 DCSM 章节并使用 SysConfig 中的 DCSM 工具生成其初始设置。 如果客户有其他问题或需要进一步的帮助、请告知我。

    谢谢您、

    Luke