This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:连接到目标时出错–TMS320F28P650DK6 上的“内部错误:PRSC 模块检测到未知故障“

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607885/tms320f28p650dk-error-connecting-to-target-internal-error-prsc-module-detected-an-unknown-failure-on-tms320f28p650dk6

器件型号: TMS320F28P650DK

TI 团队大家好、

我在尝试使用连接到目标时遇到问题 TMS320F28P650DK6 频率。

尝试连接到目标时、我始终收到以下错误消息:

内部错误:PRSC 模块检测到未知故障

设置详细信息:

  • 器件: TMS320F28P650DK6

  •  定制板  

  • IDE:Code Composer Studio(版本:12.8.1)

  • 仿真器:XDS110  

  • 连接:JTAG

  • 主机操作系统: Windows

到目前为止、我已经尝试过以下方法:

  • 对电路板进行下电上电

  • 已重新启动 CCS

  • 已检查目标配置

  • 已验证电路板电源和 USB 连接

  • 已尝试使用不同的 USB/JTAG 电缆  

尽管如此、错误仍然存在并且 CCS 无法连接到目标。

您能否帮助确定:

  • 什么原因导致 PRSC 模块出现“unknown failure“(未知故障)错误?

  • 这是否与器件电源、时钟、复位或 JTAG 配置有关

  • 为解决此问题而建议的任何调试步骤或 CCS 设置

请提供任何指导。

谢谢你。