This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:无法检测 CPU2

Guru**** 2823875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608473/tms320f28p650dk-no-able-to-detect-cpu2

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的团队:

我是 TI 电路板的初学者。 我使用 F28P65X - LAUNCHXL。 因此、我导入了双 LED 闪烁项目和启动调试项目。 我总是看到只有 1 个 CPU1、而不是另一个。

image.png

什么会导致此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否向下滚动/展开“线程“视图以查看 CPU2 是否存在? 您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 CCS 后解决了该问题