This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320F240:IO 引脚/SCI 引脚过冲是否会导致 DSP 复位

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SMJ320F240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608030/smj320f240-will-io-pin-sci-pin-overshoot-cause-dsp-reset

部件号: SMJ320F240

尊敬的专家:

对于 SMJ320F240、IO 引脚过冲或 SCI 引脚过冲是否会导致 DSP 复位? 是否有内部监控器/锁存电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我们不再支持此器件的任何开发活动。  我们已尝试在此常见问题解答中整合我们的资源、但强烈建议客户考虑使用我们更新的器件之一、这种器件性能、成本、软件、易用性、支持 等。如 F28002x 或 F280013x 、或在此处查看我们的完整产品系列: C2000 实时微控制器|德州仪器 TI.com

    【常见问题解答】有人能帮助解答有关 TMS320F240/TMS320F241/TMS320F243 或 LF240xA/LC240xA 器件的问题吗?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我在此常见问题解答页面中未找到与 SMJ320F240 相关的任何信息。 是否有任何与 SMJ 器件相关的常见问题解答页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、 TMS320F240 资源将适用于 SMJ320F240 、这是我们拥有的全部资源。  我们不再拥有这些器件的任何设计或应用专业知识。  鉴于该器件使用寿命超过 25 年、我不希望有任何特殊的监控电路、但很明显、在建议的工作条件或绝对工作条件之外运行器件可能会导致意外行为和/或永久性阻尼。