This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有助于选择元件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609113/launchxl-f28379d-help-with-component-selection

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

您好、

我得到了 LAUNCHXL-F28379D EvlBoard。 我想要添加一个以太网端口、这样我就可以将其连接到我的 PC 并有一个定制软件来监控实时 V&I 参数监控;您可以建议我应该获得哪一个以及如何将其连接到该电路板吗? WIZnet w5500 (W5500 以太网屏蔽或 WIZnet W5500-IO 或 USR-ES) 1 是否与该主板兼容?

如果您能为此提供特定的组件、那将是不错的选择。  

谢谢!


 

此致、

F Prem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 F Prem、

    很遗憾、我不熟悉 WIZnet。 如果您对该器件的功能和 SPI 模块实现有特定的疑问、我会在设置程序时帮您解决遇到的问题。 否则、我将暂时关闭该主题。

    此致、

    Allison