This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:与 IC TPS3435BFADADDFRQ1 相关的技术问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609703/tps3435-q1-technical-queries-related-to-the-ic-tps3435bfadaddfrq1

器件型号: TPS3435-Q1

您好、

 我们计划在应用中使用 TPS3435BFADADDDFRQ1 来控制 TMS320S28377SPTPT 的复位引脚。请求指导我进行以下问题。

查询 1:

TPS3435BFADADDDFRQ1 的传播延迟时间:

在 IC TPS3435BFADADDDFRQ1 中、看门狗在看门狗超时周期内监控 MCU。 查询是指 MCU 在超时期间未发送任何输入脉冲、看门狗计时器从 WDO 引脚发送低电平信号以使 MCU 复位。 查询是 WDT 从高电平状态转换为低电平状态的传播延迟时间。

查询 2:

使用 SET0 和 SET1 引脚启用和禁用看门狗:

在 TPS3435BFADADDDFRQ1 IC 中、它们使用引脚排列 B 配置。 这里没有 WD_EN 引脚。 查询是如何使用 SET0 和 SET1 引脚启用或禁用看门狗计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    1. 我们不对传播延迟时间进行分类/保证、这种转换几乎立即发生。

    2. 对于 B 引脚排列、在 SET[1:0]= 0b'01 配置中会禁用看门狗。 这意味着 SET0 = 1(高电平状态)且 SET1 = 0(低电平状态)。  

    谢谢、
    Joshua