This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:在启用内部基准时处理 VREFHI

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609369/tms320f28075-handling-vrefhi-when-internal-reference-is-enabled

器件型号: TMS320F28075
《Thread: OPA320》中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户使用的是 F28075 和 F28P55、他们想知道如何在启用内部基准时处理 VREFHI?

该用例是客户正在开发一种兼容的设计、这种设计是两个软件分别使用内部和外部基准并将共享一个电路板、其中 VREFHI 连接至外部基准。

使用内部基准时允许连接 VREFHI 吗?

请注意、相关的是两个器件:F28075 和 F28P55。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    当内部 VREFHI 配置时、VREHI 引脚上也会出现基准内部群组、因此、如果已经是现有的外部源、则会为 VREFHI 供电、这将导致争用并产生不稳定的 VREFHI 电压和转换结果。  您可以建议客户使用具有三态输出的运算放大器来缓冲外部 VREFHI 源。  一个示例是 OPA320 运算放大器。  客户可以为外部 VREFHI 配置单位增益缓冲器、并仅在外部 VREF 模式(SHDN 引脚连接至高电平)下启用 OPA320 输出。  对于内部 VREF 模式、将 OPA320 的 SHDN 引脚连接至 0 以禁用输出。

    另一个选择是直接使用简单的 SPST 开关连接/断开外部 VREFHI。

    此致、

    Joseph