This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-ROM EP:引导模式问题/控制器的未知状态

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609250/tms320f28377d-ep-boot-mode-issue-unknown-state-of-the-controller

器件型号: TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在为我的工程使用 TMS320F28377DGWTEP。 我最近遇到了一些不同寻常的观察。

硬件配置在电路板上的获取模式下固定。  

入门方法:电路板上刷写了一个新代码、但刷写了两次后、由于屏幕截图中提到的错误、电路板与 Code Composer 软件断开连接。 之后、它仅支持 Uniflash 固件上传。

可能出现的原因:当 UC 处于正常操作模式时、我的当前等级为 20 –30mA。  但现在它停留在 14mA。 额定电流为 28VDC。 当我特意通过搭接 GPIO72 1 和 GPIO84 0 将其保持在等待引导模式时、便会发生这种情况。 但现在两个 GPIO 都有 11 种硬件设置、也有类似的行为。  

  1. 其他可能的原因是什么?
  2. 如果这类似于等待引导模式问题、是否有任何其他方法可以在固件设置中将其恢复到正常模式? (可以尝试,因为 Uniflash 仍在刷写,每次校验和读取都正常)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    几个问题:澄清一下、您是否能够再在 CCS 中连接到该器件? 或者您刚才在尝试更早地刷写器件时断开连接了吗?

    您能否详细说明一下“等待引导模式问题“的含义、并将其恢复到“正常模式“? 是否希望将器件设置为引导至闪存模式? 您是否已对 OTP 进行编程以设置获取引导模式?

    此致、

    Allison