This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 SysConfig 工具在 10us 时对 ADC A 和 B 组进行采样

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608185/tms320f28p550sj-adc-a-and-b-group-sampling-at-10us-using-sysconfig-tool

器件型号: TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 LAUNCHXL-F28P55X

大家好、我在硬件中为 ADC 配置了 A1 和 A9 通道、B2 和 B3 通道。 我正在尝试使用 SysConfig 工具配置这些通道。 遗憾的是、在演示示示例中、没有任何示例显示如何同时配置 A 和 B。 我能够做 A 或 B、但不能同时做两者。 如果您有任何示例、请分享我可以继续的示例。 我有 LAUNCHXL-F28P65x。 提前感谢。

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    您可以添加两个 ADC 实例、然后为每个实例分配 SOC/触发源。 SysConfig 示例通常仅显示一个 ADC 模块、但多个模块的流程是相同的。

    参考设计的示例通常使用更多数量的 ADC。 例如、您可以在 C2000 电机控制 SDK 中检查通用伺服电机示例。

    此致、

    Masoud