This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 AIO 作为数字输入时可能出现的串扰?

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607537/tms320f28p550sj-possible-cross-talk-when-using-aio-as-digital-inputs

器件型号: TMS320F28P550SJ

您好、ASM-Team、  

 

我想使用 AIO 引脚作为数字输入、但我看到数据表上有一条关于串扰的注释:  

当这可能成为问题时、我们是否有更精确的文档?如何避免这种情况?  

目标是将所有 AIO 引脚仅用作数字引脚。  

谢谢您、  

Marinus  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您对此主题有任何更新吗?  

    谢谢您、  

    Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    再执行一次 ping 操作。 您是否有任何更新?

    谢谢、  

    Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    该数据表说明专门有关于基板/封装耦合的警告:如果将快速边沿(高 dv/dt) 数字)数字信号带到 AIO/ADC 引脚上、这些边沿会容性耦合到附近的模拟通道、并在这些相邻通道用作模拟输入时显示为噪声/误差。

    如果您的计划仅将所有 AIO 引脚用作数字输入、并且您未使用相邻的 ADC 通道进行模拟测量、则此警告通常不构成问题、因为不存在敏感的模拟测量损坏情况。

    此致、

    Masoud