This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于通用电机控制实验中 F280039c 的 FAST/InstaSPIN-FOC 支持的阐释

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609387/tms320f280039c-clarification-on-fast-instaspin-foc-support-for-f280039c-in-universal-motor-control-lab

器件型号: TMS320F280039C

我使用 C2000War Motorcontrol SDK(通用电机控制实验)来使用 TMS320F280039c。

工程中存在 FAST 库(fast_full_lib.lib 等)、但数据表中未提及 ROM 中的 InstaSPIN-FOC 或 FAST、以及无传感器。

InstaSPIN-FOC 或 FAST 是否在 ROM 或 TMS320F280039c 的任何独立软件库中可用?

eSMO + PLL 是否推荐用于 F28003x 器件的无传感器 FOC 观测器方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavana、

    对于 F280039C、由于我们还针对此器件系列的电机控制和数字电源应用、因此 ROM 中没有 InstaSPIN-FOC。 InstaSPIN-FOC 可通过库文件获得、这些文件被编译到工程中并驻留在闪存中、然后在工程初始化期间复制到 RAM 中。 这些库是闭合源代码库、但您可以根据 InstaSPIN 用户指南自由使用已编译的库。

    通用工程支持 FAST 和 eSMO、您可以根据电机的系统要求进行选择

    此致、

    彼得