This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:您能否向我发送以 ASCII 格式保存的 TMDSCNCD28388D 和 TMDSHSECDOCK 图?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1609401/tms320f28388d-can-you-send-me-drawings-of-tmdscncd28388d-and-tmdshsecdock-saved-in-ascii-format

器件型号: TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK、TMDSCNCD28388D、 C2000WARE

您能否向我发送以 ASCII 格式保存的 TMDSCNCD28388D 和 TMDSHSECDOCK 图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有这种功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、这是答复。 我请求以 ASCII 格式保存的工程图。 这不是开发工作、而是为一个现有项目保存、而那些有权访问 ALTIME 的项目必须等待几秒钟。 然后、我们允许您的研究将工程图导入到 OrCAD 软件中、以便改进您提交的设计方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计文件在 C2000WARE 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com 中提供

    • C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00_00\boards\ExpermenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf
    • C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D \Rev.B

    希望 您能在这里找到所需内容。