This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:XDS110ISO-EVM 调试探针 CAN&'t 连接 F280039、"Test Connections"失败

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610526/tms320f280039-xds110iso-evm-debug-probe-can-t-connect-with-f280039-test-connections-fails

器件型号: TMS320F280039
主题中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVM

在我的开关电源项目中、我使用具有 64 个引脚的 F280039 MCU。 对于 JTAG 连接、我遵循了您的硬件设计指南、并提供了相应的拉电阻器、并且 MCU 和 JTAG 接头之间的距离很短、但目前我不使用高电压工作、为了进行调试、我打算使用 XDS110ISO-EVM 调试探针。 目标连接由隔离式 JTAG 连接器 (J3) 完成。

使用正常但未隔离的 XDS110、我可以刷写和调试代码。 但是、使用 XDS110ISO-EVM 调试探针时无法连接到目标。 即使 Code Composer Studio 中的高级功能“Test Connections“失败、也会抛出以下错误消息:

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。

我对两个调试探针使用完全相同的.ccxml 文件。 我的全新 XDS110ISO-EVM 是否可能已损坏? 或者、我是否需要一个与非隔离式 XDS110 文件不同的.ccxml 文件?

如果连接了 USB 和目标、则 LED 2、3、4 和 6 会亮起。 当我尝试连接到目标或执行“Connection Test“时、LED1 会开始闪烁、但无法建立连接。

 我是否应该提供一些 JTAG 信号示波器跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要进行验证、cJTAG/JTAG 开关 (S1) 是否选择预期的 JTAG 模式?

    [报价 userid=“680466" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610526/tms320f280039-xds110iso-evm-debug-probe-can-t-connect-with-f280039-test-connections-fails ] 我是否可以提供一些 JTAG 信号示波器跟踪?

    是的、我会先比较 XDS110 和 XDS110-ISO 波形。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的应用手册:“F2800x C2000Tm 实时硬件设计指南“中找到了问题
    MCU 系列“、您建议在 JTAG 接头的 PD(电源检测)引脚的目标电源线中使用一个 100 Ω 串联电阻。 如果您仅测量目标电源电压、则该电阻器不会造成损害。 但是 XDS110ISO-EVM 通过 PD 引脚为一个 LED 和三个数字隔离器供电、这会导致压降过高。 将该电阻器短接后、调试器工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、100 欧姆将是一个问题。 在标准 JTAG 引脚排列上、PD 引脚仅用于电源检测、而不用作电源。 随 XDS110ISO-EVM 提供的 10/14/20 引脚适配器板将该 PD 引脚错误地连接到 XDS110ISO-EVM 上的 IO_TGT_V 引脚、以为隔离 IC 供电。  

    XDS110ISO-EVM 用户指南中将记录这个问题。 感谢您的举报!

    此致、
    马特