This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:FSI 通信。 快速提问。

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610098/tms320f28p650dk-fsi-communication-quick-question

器件型号: TMS320F28P650DK

大家好、我想 使用 P650DK 作为主器件、通过高速 FSI 将数据从 F28P650DK 发送到 F28075(LQFP 176 引脚)。

不幸的是、F28075 没有 FSI 外设、但确实具有 SPI。

我可以将 F28P650DK FSI 配置为使用 SPI 模式、但随后会失去 FSI 的高速。

我不能在 F28075 上使用 McBSP、因为这使用 6 个引脚进行通信。

MCU 之间是否可以使用另一种高速通信格式、或者由于 F28075 没有 FSI、我是否坚持使用 SPI 协议。

请告诉我,谢谢你们,希望很快能听到你们的声音。

彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    遗憾的是、F28075x 上没有其他高速通信接口。 对于该 MCU、选项仅限于 McBSP 或 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nilabh ,我想,但我想我会要求确认。  

    祝您愉快Slight smile

    彼得