This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法识别工作区中的项目

Guru**** 2993030 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605737/tms320f28388d-projects-in-workspace-are-not-recognized

器件型号: TMS320F28388D
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

我在 Linux 工作区中有一些不是默认工作区的工程 (~/workspace_theia)。 我在工作区中有大约十个工程。 我最近切换到另一个文件夹并在那里创建了一些项目。 当我使用“File -> Open Folder...“切换回原始工作区时、我的一些工程会被识别为工程、有些则不会。 右键点击其中一些可提供构建工程选项、而右键点击其他一些则不能;它们看起来是常规目录、而不是工程。 我已删除以下目录。

【用户主目录】/.config/CCS/.ccs-server Texas Instruments

【用户主页】/.TI-trace

【工作区文件夹】/.theia

我运行的是 CCSTUDIO 20.4.0.13__1.10.0。 此问题似乎与此问题有关。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587682/ccstudio-theia-ccs-theia-workspace-not-recognizing-previously-added-projects-on-reopen?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=projects%252520not%252520recognized#

我还能尝试让我的原始项目再次被确认为项目吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:
    请预计响应会延迟。

    此致、
    Lakshya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:
    您可以尝试创建一个新的工作空间文件夹吗?
    创建新工作区之后 、然后 从旧工作区文件夹将工程“导入新工作区文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后可以结束这个。 该问题可能与不同计算机上的 Git 克隆以及我在.gitignore 中遇到的一些文件模式有关。