This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK6 VDD 标称电压澄清文字–PZP 封装

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610080/tms320f28p650dk-vdd-nominal-voltage-clarification-for-tms320f28p650dk6-pzp-package

器件型号: TMS320F28P650DK

TI 团队大家好、

我正在使用的器件 TMS320F28P650DK6 在中 PZP 封装 (器件标识: 7美元A-42C78ZW G4 ) 并希望对进行澄清 此特定封装的内核电源电压 (VDD) 。

在器件文档中、VDD 指定为:

  • 最小值: 1.19V

  • 最大值: 1.31V

但是、我看到的引用不同 标称值 :

  • 某些文档具体说明 1.25V 标称值

  • 其他参考文献也提到 1.2V 标称值

请您澄清一下 每个元件 :

  1. 什么是 建议的标称值 VDD ?

  2. 启动 1.2V 与 1.25V 与封装类型、器件版本或文档四舍五入相关的差异?

  3. 对于电源设计、稳压器应是目标 1.25V 标称值 或 1.2V 标称值 、假设符合完整的最小/最大范围?

还请告知应将哪个文件视为本软件包的权威参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    请使用 TI.com 上提供的最新文档。   最新数据表版本为 SPRSP69 修订版 D、用于确认 F28P65x 的标称 VDD 工作电压为 1.20v。

    此致、

    Joseph