This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:VSCode 支持

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610393/tms320f28p650dk-vscode-support

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、

CCS 目前未被批准@客户使用。

客户希望改用 VSCode、或用作 TMS320F28P65 的桥接工具。

我们是否可以使用 VSCode 启用定制器?

 

非常感谢和最诚挚的问候

Marcus

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    CCS 版本 20.xxx 基于 VSCode。  CCS 的当前版本为 20.4xxx。  较旧的版本基于 Eclispe。  您是否知道客户指的是哪个 CCS 版本、表示他们未被批准使用?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    一般的 CCS。

    客户问题是:我们是否可以启用工具 VSCode?

    其他 TI MCU(例如 MSP)在 VSCode 中完全启用、包括 OCD、...

     是否 可以对 C2K 使用 VSCode 进行评论?

    多谢致以诚挚的问候

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    我想您指的是 Visual Studio 市场(TI 针对 VS Code 的嵌入式开发 — Visual Studio 市场)。  看起来只有 ARM Cortex 提供调试支持、但尚未针对 C28x 提供。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认为客户将来会考虑支持、这将是有利的。  

    谢谢

    Marcus