This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-C2000 EP 旋转变压器数字转换套件和软件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TIDA-01527, TIDM-02009, TIDM-02014, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607597/tms320f28377d-ep-c2000-resolver-to-digital-conversion-kit-and-software

器件型号: TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、 TIDA-01527、C2000WARE 、 TIDM-02009、 TIDM-02014、 TMDSCNCD280039C

我想使用为 C2000 MCU 系列实施的旋转变压器数字转换器解决方案。  TI controlSUITE 提供的实现看起来旧了。

硬件:(c:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0)

软件:c:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\resolver\V100\lib\

        cla_float.lib;Resolver_Lib_ cla_float.lib Resolver_Lib_

TI 不再支持此套件。  是否有可与此软件一起使用的平衡设置。 TI 是否提供任何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    电机控制解决方案已移至 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    除了各种数学和相关的电机控制功能库外、似乎还提供了一个 resolver.h 文件、可在以下页面中查看:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AA-yj.DcFEBSF45Q2aNALA__motor_control_c2000ware_sdk_software_package__0.jXikd__LATEST

    这些函数的详细说明可在下面链接的数字电机控制软件库文档的第 110-113 页上找到。

    DMC MATH_v13.1.pdf

    请告知我们、此信息是否能正确地满足您的需求、以及我们是否可以提供任何帮助。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你上面提到的不是我要找的。

    我正在寻找 TI Designs 中所述的软件解决方案: TIDA-01527

    TI 文档也对此进行了介绍: tidudp0.pdf (2018 年 3 月)“采用 C2000Tm 微控制器的分立式旋转变压器前端参考设计“
    和±0.1°精度“

    sSection 4.1.3 介绍了 如何导入 TIDA-01527 工程文件。 此工程使用以下软件:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\resolver\v100\lib\cla_float.lib;Resolver_Lib_ Resolver_Lib_ float.lib

    这些工程文件和 库随较旧的 TI controlSUITE 包提供。

    如 controlSUITE Design and Development 页面所述: “controlSUITE 不再更新、但仍可下载。 现在通过 C2000Ware 提供 C2000 的最新软件版本 ...“

    我想知道 TI 是否:

    1) TI 是否在 C2000Ware 的当前发行版中提供/支持这些库

    2) TI 是否对这些库的使用提供任何技术支持

    3) 是否有任何人有任何使用解析器到数字对话软件解决方案的经验

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好:

    请另一位专家介绍一下该 TIDA 参考设计。 请给他们一些时间来回顾并回复您。 感谢您的耐心!

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    1) TI 是否在 C2000Ware 的当前发行版中提供/支持这些库

    对于此特定参考设计和软件、我们尚未将其移植到当前的电机控制 SDK、但仍仅在 controlSUITE 中提供。 我们在 Digital Power SDK 中放置了一些适用于汽车应用的类似软件。 您可以在此处阅读有关该参考设计的更多信息: https://www.ti.com/tool/TIDM-02009

    2) TI 是否为使用这些库提供任何技术支持

    由于这个图书馆的年龄,支持是非常有限的。  

    3) 任何人是否有使用解析器到数字对话软件解决方案的经验

    不适用于较旧的库、但如果您对我提到的 TIDM-02009 感兴趣、可以尝试邀请专家参与、因为这是一种相对较新的设计

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了最新版本的数字电源 SDK (Ware_Digital power_sdk_5_06_00_00_setup.exe)。
    这不包括 TIDM-02009。 是否包含不同/更旧的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:  

    如果在最新安装中找不到解析器、您还可以参阅 TIDM-02014、该器件还会实现旋转变压器、它应位于 MotorControl SDK 中、您可以在此处看到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AOUteNHhJvVduFAT0zUThA__motor_control_c2000ware_sdk_software_package__0.jXikd__LATEST 这指向工程中包含的 resolver.h 文件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TIDM-02014 参考、这对您有所帮助。 这有点令人困惑、因为工程设计指南和原理图介绍了如何使用 F29H85x、而不是 F280039。

    我仍然希望看到 TIDM-02009 工程。 为什么它未作为 Digital Power SDK 5.06 的一部分安装? 我怎么能得到它?

    很高兴能邀请 专家来 了解如何使用与 DAC、ADC 和 CLA 集成的 Resolver.h

    谢谢 Greg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    理解这方面的困惑。 该 TIDM-02014 之前使用了 F280039C 器件(特别是 TMDSCNCD280039C)、最近经过移植和重新设计、可 在我们新的 C29x CPU 内核发布时利用 F29H85x SOM。  白皮书中仍有一些参考文献、电机控制 SDK 中的 F28003x 提供了可用的代码库。

    TIDM-02009 使用位于以下位置的同一 resolver.h: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=5C6SEVO__4.03.00.00&isTheia=false&node=A__ABXRZzivYxk-SzYdzUaSIw__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__4.03.00.00

    TIDM-02014 专家将帮助您解决有关旋转变压器实现的上述问题、因为这是一种常见的实现方式

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 有道理!  F2838x 的 TIDM-02009 工程位于较旧的 Digital Power SDK 4.03 中、因此我没有获得该工程。

    我理解 02014 的 Resolver.h 和 MCU 配置。  使用 02009 项目文件、我现在应该没问题。