This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-代码 预置 EVM:如何为 SOM 配置流程创建 SSU-SecCfg 块。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611738/f29h85x-som-evm-how-to-create-ssu-seccfg-blob-for-hs-code-provision-flow

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

 

  • 在 F29H85x 的代码预置流程中、需要对 SSU-SecCfg 进行编程、以将器件从 HS-KP 转换为 HS-SE。

    • SSU-SecCfg 是否需要单独的 X.509 证书?

    • 是否需要每次与 C29 应用一同对 SSU-SecCfg blob 进行编程?

  • 如果 SSU-SecCfg 需要单独的 X.509 证书、是否有任何文档介绍了为 SSU-SecCfg blob 创建 X.509 证书的过程?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank

    SSU-SecCfg 是否需要单独的 X.509 证书?

    可以随时运行 OTP Keywriter README/文档中给出的主脚本。 您不需要单独执行任何操作。

    是否每次都需要与 C29 应用一起对 SSU-SecCfg blob 进行编程?

    在器件转换为 HS-SE 期间、只需对 SecCfg blob 进行一次编程。

    f SSU-SecCfg 需要单独的 X.509 证书、是否有任何文档介绍了为 SSU-SecBlob Cfg 创建 X.509 证书的过程?

    是的、 OTP Keywriter 文档的 Keywriter 证书生成部分中介绍了分步过程。 你可以参考和再次 ping 我,以防有任何混淆。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经介绍了 OTP 密钥写入器、在哪一节介绍了 SSU-SecCfg?

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    有关 SecCfg 和代码预置的详细信息、您可以参考 TIFS SDK 自述文件。 OTP KeyWriter 自述文件中介绍了密钥配置。

    谢谢。此致、

    Aditya Singal