This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:"switch"device 按钮不能在 CCS 中使用

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611745/tms320f28388s-switch-device-button-doesn-t-work-in-ccs

器件型号: TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: SysConfig、

我以前从未有过这个问题,这只在上周才开始。 如果我点击“SWITCH"按钮“按钮或 SysConfig 中器件名称旁边的两个箭头、这通常都会显示迁移菜单、加载圆圈会闪烁、但很快会消失、如果我再次点击任一按钮、SysConfig 屏幕会黑屏、必须关闭窗口并重新打开 SysConfig。 这种行为每次我尝试都会重复。

如果我打开一个上周之前开发的旧工程、SysConfig 和迁移菜单可以正常运行。

我发现使用的解决方法是转到“项目“>"属性“属性“>"基本“基本选项“  、然后键入所需的设备和包。

如果迁移菜单能正常工作、我尤其使用它、因为 TMS320F28388S 器件会自动加载 BGA 封装、我总是必须将其更改为我正在使用的 176 引脚封装。  

我已经尝试了删除缓存和临时文件,因为我发现一些人建议,但仍然没有成功.

CCS 版本:20.4.0.13

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此(迁移)是 SysConfig v1.26 的一个已知问题、将在下一个版本中修复。  

    您现在可以使用 SysConfig 1.25 作为权变措施。  

    此致

    Siddharth