This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PMP23126 ePWM2 一次性跳闸

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611476/tms320f280039c-pmp23126-epwm2-one-shot-trip

器件型号: TMS320F280039C

您好 Champ、

我要找我的客户。  

我已经看到下面的帖子与同样的问题,我现在有它. 我想提出一个后续问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224010/pmp23126-software-protections-and-epwm-tripzone-configuration-at-software

我们还观察到相同的问题、即其中一个 ePWM2(输出 A 或 B,随机输出)无法具有一次性跳闸功能、当客户自己的电路板上发生一次性跳闸时、继续在其输出端生成 PWM 信号。

专家回答的解释对我来说是有意义的。 由于 同一  TZ 事件上发生冲突的 PWMA/B 操作、因此可以实现 PCMC 和 OCP/OVP。

但是、当发生 OCP/OVP 一次性跳闸时、 ePWM2 输出 A 和 B 必须输出低电平 根据客户的要求、因为他们由于一次性跳闸故障而损坏了开关。  

是否有一种权变措施来解耦 ePWM2 上的 PCMC 和单次触发 (OCP/OVP)、并在发生单次触发时使 ePWM2 输出 A 和 B 都跳闸为低电平? 生成单稳态输出?

感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    您肯定可以在特定条件下使用 CLB 来帮助影响 PWM 输出。 实际上、我们有一个学院实验来描述如何实现这一点: https://dev.ti.com/tirex/local?id=source_c2000_academy_labs_advanced_topics_c2000_lab_clb&packageId=C28X-ACADEMY 

    您还可以利用数字比较子模块“.force"功能“功能。 使用“.force"表示“表示在存在数字比较条件时、PWM 输出被置于已知状态(例如低电平)。 当该条件消除后、PWM 活动将恢复(在跳闸区 OST/CBC 的情况下不会看到标志/状态的“清除“)。 请告诉我您对使用此工具的想法。

    此致、

    Allison