This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29x-EVM:如何在 HS-SE 模式下为 SOM 创建镜像?

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611741/f29h85x-som-evm-how-to-create-image-for-f29h85x-in-hs-se-mode

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

我尝试在 HS-SE 中为 F29h85x 构建应用、是否更改了中的关键路径 devConfig.makimports.mak足以生成这些.bin文件? 或者是否需要将任何编译后处理步骤添加到工程中?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    是的、如果使用 CCS 进行构建、更改 devConfig.mak 和 Imports.mak 中的算法/密钥路径应该足以生成.bin 文件。 编译后处理步骤会根据这些步骤自动更新。 如果使用 CLI、则需要在构建步骤/命令本身中指定算法。

    希望这能有所帮助!  



    谢谢。此致、

    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您能否澄清以下疑问:

    我的 F29h85x 器件当前处于 FS 状态。

    1. 我使用的是 UART 闪存编程器。 当我尝试加载.bin文件(使用工程的默认编译后处理步骤)时、.bin未加载文件、并且错误消息是不正确的 X.509 证书格式。 更新了串行闪存编程器中提供的编译后处理步骤后、.bin成功加载了文件。

    2. imports.mak和中没有可devconfig.mak用于KEY_REV、、SWREV_APPSWREV_SBLSWREV_HSM和的字段 SWREV_SSU这对于使用应用程序成功启动 F29h85x 至关重要。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我正在使用 UART 闪存编程器。 当我尝试加载.bin文件(使用工程的默认编译后处理步骤)时、.bin未加载文件、并且错误消息是不正确的 X.509 证书格式。 在我按照串行闪存编程器中提供的更新编译后处理步骤后、.bin已成功加载文件。

    更新编译后处理步骤后、它是否正常工作? 还是还有其他问题?

    中没有imports.makdevconfig.mak适用于KEY_REV、、SWREV_APPSWREV_SBLSWREV_HSM和的字段SWREV_SSU。 这对于使用应用程序成功启动 F29h85x 至关重要。

    这些字段使用默认值进行编程、除非您要 将信任屋顶 从 SMPK 切换到 BMPK、否则无需更改。
     如果要切换信任密钥的根、TIFS SDK 文档中 HSM 服务的信任根切换部分提供了该操作的指南。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。此致、
    Aditya Singal