This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HSMRT-EVM:在为 SOM 预置构建 HSMRT 时出现构建问题。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611739/f29h85x-som-evm-build-issue-while-building-hsmrt-for-key-provision

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

时会看到这种情况 HSMrt 应用程序 对于 CCS 中的密钥配置、我遇到了 a 链接器时错误 指示应用程序不适合可用的存储器范围。

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您能否与我分享整个错误消息、以便我更好地理解问题?

    谢谢。此致、

    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    错误图像:

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您使用的是 Debug Build Configuration 还是 Release Build Configuration?
    它应该在 Release Build Configuration 中构建、不应出现任何错误。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    自动创建此工程 提供 我得到了一个 编译后步骤错误  (下图附在下面)。

       

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    在构建项目时、您是否遵循了 TIFS SDK 文档的“代码供应“部分中给出的步骤?
    编译后处理步骤必须从 CONFIG=FLASH 更新到 CONFIG=RAM。
    此外、代码预置二进制文件应仅在发布配置中构建。
    在文档中也可以找到这两个内容。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。此致、
    Aditya Singal