This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:勘误表问题

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601622/tms320f28027-errata-sheet-issue

器件型号: TMS320F28027

尊敬的德克萨斯:

关于勘误表“TMS320F2802x、TMS320F2802xx MCU 器件勘误表(修订版 S)“的以下几点、我们需要帮助:

ADC:直流规格:线性限制  

40MHz 的 ADC 时钟有哪些性能特征 ? 在文档 SPRS523P 中、我们只找到 ADC 时钟<= 30MHz 的值

ADC:上一次转换的第 14 个周期采样结束时、ACQPS = 6 或 7 时的 ADC 结果转换

当我们为每个采集的测量使用不同的信道时、是否也存在此问题? 在我们的系统中、我们开始在每个 125µs 采集四个测量值 、每个测量值都有自己的专用 ADC 通道。  

内存:在有效内存之外进行预取  

那么、常量是否被视为代码? 在 RAM 存储器中、变量是否被视为代码?  

非常感谢!

Federico

 

  •  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于专家可能因节假日而离职、请延迟回复。

    此致、
    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    ADC 可以在 60MHz 器件上达到 60MHz 的时钟频率、但数据手册中公布的直流精度规格 (INL/DNL) 仅在 ADCCLK≤30MHz 下的时间内保证/表征。

    关于“ADC Result Conversion… ACQPS = 6 或 7“、不可以、此勘误表不依赖于通道。 当下一次转换的采样阶段在上一次采样结束后的第 14 个 ADCCLK 周期结束时、可能会出现时序对齐问题、并且勘误表指出仅 ACQPS = 6 或 7 时才会出现这种情况。

    您可以直接避免 ACQPS = 6 或 7(使用任何其他值)、或者启用 ADCNONOVERLAP、从而防止出现这种情况。
    关于“在有效存储器之外进行预取“、在此勘误表中、代码是指 CPU 获取的可执行指令。 CPU 会提前预取(队列深度 8 * 16 位字)、并可以在有效存储器之外获取、可能会看到无效的操作码。 因此、除非您实际从该区域执行、否则闪存中的常量是数据而不是代码。 RAM 中的变量是数据、而不是代码、除非您从该 RAM 区域运行代码。 只是、请勿将可执行代码放置在任何有效存储器块(闪存/OTP/SARAM)末尾的最后 8 个字内。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一切都很清楚!

    非常感谢。

    Federico