This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:可以轮询传输:一次发送多个帧可能会导致帧丢失。 三个并行操作可能会导致总线关闭。

Guru**** 3020190 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我想你忘了发布你的问题。 当接收错误达到 255 时、CAN 总线被切断。