This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:Δ — Σ 解调器 SD2 通道 4 无法正常工作

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1611432/tms320f280039-delta-sigma-demodulator-sd2-channel-4-not-working

器件型号: TMS320F280039
主题中讨论的其他器件: AMC1336

您好:

我想使用 Σ — Δ 解调器从 AMC1336 器件读取电压值。 SD1 通道 1-4 和 SD2 通道 1-3 正常工作、但 SD2 通道 4 不工作。 我将 SD-d4 连接到 GPIO-60、但也使用 GPIO-28 进行了尝试。  

F280039C、SD2 是否存在已知的硬件问题?

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerhard:

    这看起来不像是 SD2 硬件问题。 这是引脚多路复用器/引脚选择不匹配。 您能否仔细检查所选封装、选择和配置正确的引脚/多路复用器?

    此致、

    Masoud